27.09.2011 09:57 | |
Beiträge: 103 Bewertung: (5) |
Hallo, kann das S7 V11 die angeschlossene Hardware automatisch erkennen und "uploaden" ? Mfg cevau gesplittet von S7 V5.4 vs. TIA V11. |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 27.09.2011 10:16Überschrift geändert nach Splitten |
|
30.03.2012 09:07 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo, es gibt einen Beitrag im Netz (Link), wie man Bausteine aus der CPU in das PG ladet und der hat mir mal weitergeholfen. Wichtig, es muss eine Onlineverbindung zwischen der CPU und dem PG bestehen. Also die Schnittstelle noch mal überprüfen. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/41885693 Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf