30.07.2024 11:05 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 1420 Bewertung:
|
Kann der Langzeittrace ähnlich wie im SCOUT ebenfalls während der Laufzeit mit Zoom und Cursorvermessungswerkzeugen geprüft werden oder nur nach dem Stopp der Aufzeichnung? Nein zum Diagnostizieren im Trace muss das Beobachten gestoppt werden. Weitere Informationen zum Langzeittrace im Handbuch: SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V19 und SIMATIC WinCC V19 Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf