12.07.2012 12:13 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1917 Bewertung:
|
Hallo, das Verhalten, was Sie schildern, ist sehr ungewöhnlich. Wenn schon nach dieser Deinstallation gemäß dem FAQ 189025 das Öffnen der HWKonfig auch nicht funktioniert. Ursache könnte auch sein, dass Sie auf dem Laufwerk, auf dem Sie STEP 7 installieren, nur eingeschränkte Zugriffsrechte haben. Oder Sie haben nicht genügend Speicherplatz auf Ihrer Festplatte. Anbei noch ein paar Beiträge bzw. Abhilfen (Links), die Ihnen vielleicht nützlich sein könnten. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22809379 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8718667 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/790821 Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf