02.03.2021 18:04 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 19.02.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (68)
|
Hallo SIOS-Forum-Community. ProTool wurde zuletzt 2004 innoviert einhergehend mit der Freigabe für Windows XP. Eine Installation unter Windows 10 ist ausgeschlossen. Der Betrieb in einer VM ist nicht systemgetestet, funktioniert aber erfahrungsgemäß, z.B. um Protool-Projektierungen zu sichten oder für eine Migration in WinCC flexible vorzubereiten (ggf. Kopieren aus STEP7 Projekt). Generell problematisch dürfte es aber sein, aus der VM heraus die zumeist seriellen Transfers auf die Zielgeräte durchzuführen. Für das Abfüllen von Ersatzgeräten mit ProTool bedarf es daher der Erhaltung entsprechender Alt-PCs. Es empfiehlt sich daher dringend, HMI-Geräte der entsprechenden Generationen abzulösen. ProTool-Projekte lassen sich in WinCC flexible bis Version 2008 SP2 und von dort aus über WinCC flexible 2008 SP3/SP5 bis in das TIA Portal (bis V14) anteilig* migrieren. (*beim zwischenzeitlich erforderlichen Gerätewechsel auf Windows-basierte HMI spätestens in WinCC flexible sind aufgrund veränderter Funktionalitäten diverse manuelle Anpassungen notwendig) Folgende Dokumente beschreiben die erforderlichen Schritte: SIMATIC HMI WinCC flexible 2008 Migration https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/18796902 Migration eines in STEP 7 V5.x integriertes WinCC flexible Projekts nach WinCC (TIA Portal) und hochrüsten der Bediengeräteversion nach einem Wechsel der WinCC (TIA Portal) Version auf eine neuere Version. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/77430539 Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-HMI-FB-GER (MT) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 03/18/2021 06:39:01Korrektur |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf