08.11.2017 21:17 | |
Beiträge: 232 Bewertung: (2) |
Hallo, [snip] Aber eine Frage habe ich da noch, kann man das DTE Display auch noch separat programmieren? Also ich meine, ich kann ja die Menüs der einzelnen LOGO!s schön durchblättern, aber das wechseln zwischen den LOGO!s ist ja mit Umhergedrücke verbunden, ist jetzt zwar nicht wirklich dramatisch, aber kann man das Display nicht so belegen, das man vielleicht über die Pfeiltasten zwischen den LOGO!s umher springen kann. Also zum Beispiel mit so einer Art Affengriff wie F1 und Pfeil hoch oder sowas? Ich hoffe ich habe das einigermaßen verständlich erklärt. Gruß Alex ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 15.11.2017 09:04:13Neue Überschrift nach Splitten und Antwort von erster Frage gelöscht. |
|
11.11.2017 07:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 33418 Bewertung: (4147)
|
Lade mal dein aktuelles Projekt hoch. Von Temperatur und Bodenfeuchte ist mir bisher nichts bekannt. |
11.11.2017 10:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 33418 Bewertung: (4147)
|
Ich habe mal von meinem letzten Stand ausgehend (Beregnung_V3) ein neue Version erstellt, bei welcher alle Meldetexte in der LOGO! "Pumpenraum" sind.
DateianhangBeregnung_V4.zip (83 Downloads) |
Folgen Sie uns auf