25.02.2021 11:30 | |
Beigetreten: 15.05.2018 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 57 Bewertung:
|
Hallo hab da auch noch eine Frage :) In einer Schrank ist eine LOGO8 verbaut und diese mit einem TDE-Panel über Netzwerk verbunden. Ich wollte nun diese Logo über Netzwerkausgänge mit meinem bestehenden S7-Netzwerk über Ethernet verbinden. Leider habe ich keinen Platz oder Möglichkeit das ganze mit einem weiteren Schnittstellenmodul an der LOGO zu erweitern. Besteht denn die Möglichkeit über einen Switch die Steckplätze einfach zu erweitern oder kann ich den Port X2 an dem TDE-Panel nutzen um das Ethernet-Signal durch zuschleifen? Besten Dank ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/25/2021 13:20:00Neue Überschrift nach Splitten |
|
25.02.2021 12:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Der Doppelport des TDE ist eine Switch. |
Folgen Sie uns auf