08.06.2021 18:33 | |
Beigetreten: 18.08.2018 Letzter Bes: 18.05.2024 Beiträge: 157 Bewertung: (0) |
Hallo, ich bräuchte nochmals Hilfe. Und zwar habe ich mittlerweile Smart Client auf meinen Handy aktiviert. Das funktioniert auch einwandfrei. Aber wenn das geschwärzte Bild aktiviert ist und ich mit dem Handy auf das Panel zugreifen möchte dann erscheint das schwarze Bild. Dies schaltet nur über den Bewegungsmelder um. Könnte man auch einen Befehl an den internen Bildschirmschoner im Panel senden. Grüße Hannes ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/09/2021 08:23:27Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.06.2021 18:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 33284 Bewertung: (4121) |
Glaube ich nicht. |
08.06.2021 18:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 33284 Bewertung: (4121) |
Und was willst du mir damit sagen? |
08.06.2021 19:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 33284 Bewertung: (4121) |
Das ist eine mögliche Alternative, welche ich aber mangels Hardware nicht testen kann. |
Folgen Sie uns auf