18.02.2022 23:03 | |
Beigetreten: 28.03.2021 Letzter Bes: 15.04.2023 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo zusammen. Gibt es bzgl. diesem Thema mittlerweile eine Lösung ? Ich würde gerne Daten über Monate sammeln und diese im Webserver anzeigen. Aktuell löse ich dies mit dem Baustein "Vor-/Rückwärtszähler" und lese diesen im LWE aus. Aber: wenn ich, wie so oft am LOGO-Programm feile, sind die Daten wieder weg. Daher die Ursprüngliche Frage des Themen-Starters erneut: Kann ich mittlerweile im Webserver den Data Log auslesen? Oder, welche Möglichkeiten gib es ? Meine Logo: LOGO! 8.3 12/24RCE ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/21/2022 06:58:36Neue Überschrift nach Splitten |
|
18.02.2022 23:52 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 05.06.2023 Beiträge: 1738 Bewertung:
|
Kurz gesagt, Nein ! |
Folgen Sie uns auf