15.04.2020 20:02 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Gemeinde, ich habe mich heute im Forum angemeldet. Meine Frage ist: Kann ich nur mit einem Merker über Web Editor die Schaltbefele an die LOGO schicken? Gibt es auch eine andere Möglichkeit? Danke in vorraus ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/16/2020 08:25:56Neue Überschrift nach Splitten |
|
15.04.2020 20:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 33302 Bewertung: (4124)
|
Im Anhang mal ein einfaches Beispielprojekt, wie du Bits aus dem VM-Bereich nutzen kannst. DateianhangTaster_Schalter.zip (103 Downloads) |
Folgen Sie uns auf