23.03.2016 18:29 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich bin Leo und in der Ausbildung. Vor 3 Wochen haben wir mit unserem Lehrer eine Siemens Logo Version 8 im Unterricht zum ersten Mal durchgenommen, sie angeschlossen und zum Leben erweckt und erste Konfigurationsschritte durchgeführt. Nun ist der Lehrer danach krank geworden und heute haben wir eine Vertretung bekommen. Leider hat dieser gute Mann utopische Vorstellungen und hat uns eine Aufgabe gegeben, welche nicht mit dem Lehrplan oder dem Fortschritt den kranken Kollegen abgesprochen ist. Wir dachten echt uns trifft der Schlag. Ich habe mir dann sofort die Logo Software geladen und angefangen zu lesen und zu verstehen. 4/7 Punkten der Aufgabe konnte ich mir erarbeiten. Es macht ja auch irgendwie süchtig, aber nun weiss ich nicht weiter. Ich hoffe mir kann hier einer helfen.... Unsere nette Aufgabe: 1. Bei 10 Grad sollen die Tauchsieder in Abhängigkeit des Volumens V_MAX=15L eingeschaltet werden. Ich habe meine jetzige Leistung einmal angehängt. Schon mal lieben Dank für tipps oder ggf einen Codeschnipsel. Leo DateianhangUebung-01.zip (130 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Leo_007 am: 23.03.2016 18:30:16 |
|
23.03.2016 19:28 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Hallo nochmal, habe die Anzeige einmal eingebaut, aber diese wird bei der Simulation nicht sichtbar, der Screen ist aber Prio 1. Habe dort mal Variablen verlinkt. LG DateianhangUebung-01.zip (86 Downloads) |
23.03.2016 19:35 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Hi, es werde Licht. Hab das Display mal mit B002 verbunden .-) Yeahh. Step by Step DateianhangUebung-01.zip (75 Downloads) |
23.03.2016 20:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 32997 Bewertung: (4078) |
Habe dir mal deine Datei angepasst. In der Simulation funktioniert das Programm auch, wenn Blöcke nicht abgeschlossen sind (in deinem Beispiel der Meldetextblock). So ein Programm kannst du dann aber nicht eine Logo übertragen.
DateianhangUebung-01_V2.zip (86 Downloads) |
23.03.2016 21:04 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Hi, also, wenn man mal annimmt, dass die Soll Temperatur 40 Grad sein soll und die Ist Temperatur sagen wir mal 20 Grad ist, dass ich dann ermitteln muss, dass 20 Grad geheizt werden müssen und es 20 Min dauert bis dann 40 Grad erreicht sind, ich denke mal, dass dies gefordert ist. Meine Klassenkameraden verstehen das auch so, hab eben nochmal telefoniert. Ich mach dann wenn alles funktioniert alles fertig und wir geben alle die Gleiche Arbeit ab, mit angepasstem Screen. Hello <xx> hab den Screen angepasst. hehe, bekommen wir alle ne 5 aber ich hab was gelernt :-) Aber, ist schon echt genial, was man mit dieser kleinem SPS alles machen kann, bin total begeistert. Thx. Leo DateianhangUebung-01_V2.zip (54 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Leo_007 am: 23.03.2016 21:10:19 |
|
23.03.2016 21:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 32997 Bewertung: (4078) |
Dann schau mal, ob es dir so zusagt.
DateianhangUebung-01_V3.zip (65 Downloads) |
23.03.2016 21:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 32997 Bewertung: (4078) |
Gern geschehen und ebenfalls frohe Osterfeiertage. |
Folgen Sie uns auf