09.07.2021 11:10 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 1401 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community Die SIMATIC Micro Memory Card (MMC) wird in den SIMATIC S7-300 CPUs eingesetzt. Diese MMC Karten können auch in Kartenleser außerhalb der CPU gelesen werden. Wir möchten hier auf einige FAQ´s verweisen, die hierzu wichtige Informationen liefern. Der in dem Beitrag angesprochene Prommer 6ES7792-0AA00-0XA0 ist auf den Staus P.M400 gesetzt, d.h. Ankündigung Produktauslauf des externen Prommers "SIMATIC USB Prommer" Informationen welche MMC Karten in den S7-300/ET 200 CPUs eingesetzt werden dürfen findet man hier Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf