27.12.2018 12:52 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo nochmal :-)
Gruß und Dank Dateianhangtraffic_signals_v8.zip (79 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Einsatznews am: 27.12.2018 12:53:23 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.12.2018 20:07 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 1366 Bewertung: (42) |
Bei den Relais gibts ordentliche Preisunterschiede - ich verwende gerne Installationsrelais welche in einen Verteiler passen: https://www.tme.eu/at/details/mir17-002-m230-116/installationsrelais/dobry-czas/ können 230V und 24V DC ... um Netto 6,30€ Vorteile 24V: Alle Logo Erweiterungen passen 24V Schütze - LOGO Contact usw. verfügbar Fremdgeräte anschließbar Es ist praktisch alles auf 24V ausgelegt - nur wenige funktionieren auch mit 12V Wenn dir das optische Design deines vorgeschlagenen Netzgerätes nicht so wichtig ist - dann bekommst du Hutschienennetzgeräte um 1/4 des Preises Wenn dir die Relaiskontakte der LOG nicht zu schade sind könntest du auf die Koppelrelais auch verzichten. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf