16.03.2021 14:16 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo und danke für eure Hilfe. Ich hatte den Webserver Zugriff nicht aktiviert. Jetzt habe ich noch das Problem, dass ich auf die Benutzerspezifische Seite nihct gelange auf der ich meine Grafiken anzeigen lassen kann. habt Ihr dazu auch eine Lösung für mich? Viele Grüße Thomas ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/17/2021 13:31:30Neue Überschrift nach Splitten |
|
16.03.2021 14:42 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo ixo, ja ich meine das LWE-Projekt :-) Meine Einstellungen sind folgende: |
16.03.2021 14:43 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Die Fehlermeldung beim Versuch auf das Projekt zu kommen ist folgende: |
16.03.2021 14:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33337 Bewertung: (4135)
|
Für mich sieht es so aus, als wenn auf der SD-Karte keine LWE-Projekt vorhanden ist. |
16.03.2021 15:07 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Diese Dateien sind auf die SD-Karte aufgespielt worden. |
Folgen Sie uns auf