03.02.2021 19:04 | |
Beigetreten: 20.06.2017 Letzter Bes: 01.10.2021 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, Ich arbeite das erste mal mit einem LOGO. Mit der Software LOGO!Soft Comfort V8.2.1 komme ich gut zurecht. Probleme habe ich mit der Verbindung LOGO-> PC . Das LOGO ist 8X23. PC IP 169.168.178.23 SN 255.255.255.0 Gateway 169.168.178.001 LOGO über Router IP 169.168.178.221 SN 255.255.255.000 Gateway 169.168.178.000 (001) LOGO direkt PC IP 169.168.178.221 SN 255.255.255.000 Gateway 169.168.000.000 (001) LAN LED blinkt grün gelb unrhythmisch. Bei Onlineeinstellung/ Schnittstelle wird das Logo gefunden und zeigt die richtigen Adressen an. Nach "Verbinden" kommt die Meldung "Kein Zugriff auf das Remote-Gerät möglich". Über Netzwerkansicht wird der PC richtig angezeigt bei klicken auf online kommt das Logo mit den richtigen Adressen es wird keine Verbindung angezeigt und das Programm bleibt hängen. wenn man "verbinden" anklickt kommt die Meldung "Kein Zugriff auf das Remote-Gerät möglich". Wenn man "Neues Gerät hinzufügen" wählt, alle Daten eingibt, wird bei anklicken von "Online" ein zweites Logo angezeigt, mit den gleichen Daten aber das Programm bleibt auch hängen. Ich habe im Anhang ein paar print screen. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/04/2021 09:13:28Neue Überschrift nach Splitten |
|
04.02.2021 10:42 | |
Beigetreten: 20.06.2017 Letzter Bes: 01.10.2021 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Danke für die schnelle Antwort. Werde ich prüfen. Melde mich. |
04.02.2021 11:20 | |
Beigetreten: 05.10.2018 Letzter Bes: 12.03.2022 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Ist das die Artikelnummer:? S V-MNAW6000 2020 |
Folgen Sie uns auf