23.03.2021 15:56 | |
Beigetreten: 08.09.2016 Letzter Bes: 06.10.2021 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo; habe auch ein Verbindungsproblem. Vom PC aus lässt sich die Logo anpingen, in der Software wird die Logo auch gefunden, als Status scheint "Ja" auf, aber sie lässt sich nicht verbinden; woran könnte das liegen? Siehe Anhang. Danke DateianhangLOGO-Verbindungsproblem.pdf (155 Downloads) |
23.03.2021 16:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33787 Bewertung: (4195)
|
Ist es möglich, dass du eine neue LOGO!8.3 hast? Artikelnummer 6ED1052-XXX08-0BA1? Wenn ja, dann benötigst du zwingend LSC V8.3. Steht dann aber auch auf der Verpackung. Das Upgrade auf LSC V8.3 kannst du dir hier downloaden: Download für LOGO! 8.3 Software UpgradeDer Download unterliegt einer Exportbeschränkung, welche eine erweiterte Registrierung verlangt. Warum müssen Sie sich für einen Download exportbeschränkter Software anmelden und registrieren und welche Daten werden dafür benötigt? |
23.03.2021 16:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33787 Bewertung: (4195)
|
Hatte ich doch geschrieben. Und es steht auch auf der Verpackung, dass du LSC V8.3 benötigst. |
23.03.2021 16:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33787 Bewertung: (4195)
|
Die kann aber nicht ohne Verpackung angekommen sein ... |
23.03.2021 16:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33787 Bewertung: (4195)
|
Du hast aber die Möglichkeit, mittels einer FAT32 formatierten micro SD-Karte ein mit LSC V8.2.1 erstelltes Programm auf die LOGO! zu bringen. Wie können Sie LOGO! 8.3 ohne LOGO! Soft Comfort V8.3 programmieren? |
23.03.2021 16:31 | |
Beigetreten: 08.09.2016 Letzter Bes: 06.10.2021 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Doch, im Schaltschrank montiert angekommen . Aber DANKE trotzdem |
23.03.2021 16:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33787 Bewertung: (4195)
|
Ah, jetzt verstehe ich ... Ist denn ein Programm drauf? |
23.03.2021 16:40 | |
Beigetreten: 08.09.2016 Letzter Bes: 06.10.2021 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Nee, LOGO ist clean, ich komme aber nicht ran. Ich warte bis ich 8.3 bekomme. |
Folgen Sie uns auf