07.01.2013 11:57 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo Mr. Bit, Du solltest die Standardprojektierung aus dem Link für dein Mobile Panel verwenden, damit muß es funktionieren. Projektierung und Einsatz des Mobile Panel 277F IWLAN Tweety |
21.01.2013 12:08 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, meiner Meinung nach kannst Du jetzt nur noch zwei Dinge machen. 1.) Besorg Dir ein weiteres Mobile Panel. Vielleicht istja die Hardware nicht in Ordnung... 2.) Wende Dich an die Hotline. Ich denke, dass Du dann aber eine AV-Karte benötigst (300 oder 500 Punkte müssen dann glaub ich da drauf sein http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28446694),Die können dann Schritt für Schritt mit Dir die Einstellungen durchgehen. Du kannst Dich ja mal vorher an Deinen Vertriebsman wenden. Vielleicht kann er Dir bei der AV-Karte "unterstützen". Viel Glück... |
11.04.2013 09:33 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, also die Transponder sind nicht der Grund. Du kannst das Panel auch ohne Transponder betreiben. Ob es einPanel mit der Version V1 bzw. V2 ist spielt auch keine Rolle. Ich kann dir nur empfehlen dich genau an die beschriebene Anleitung laut FAQ zu halten. (Es gibt ja auch eine Anleitung für die "V1 Version"). Achte hier z. B. auf den "PROFINET Name" das dieser in der SPS Hardwarekonfig und am Panel identisch istusw. (Groß- Kleinschreibung beachten). Achte darauf, dass Du den richtigen Scalance verwendest. In diesem Beitrag werden welche empfohlen http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/31136093 Achte darauf, dass DU die richtige GSD Datei von Deinem verwendeten Panel verwendest. -> Schau mal auf die Bestellnummer. Leider gibt es sehr viele Parameter, die man nach der Anleitung genau einstellen muss. Mein Kollege hatte es auch zuerst nicht hinbekommen. Anschließend haben wir gemeinsam noch mal alle Einstellungen laut Anleitung überprüft und haben dann kleine "Abweichungen" festgestellt. Anschließend hat es sofort funktioniert. Gruß und viel Erfolg |
Folgen Sie uns auf