24.05.2019 11:57 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Sehr geehrter Herr, unsere Kunde kann keine Lizenzen für WinCC RT Advanced V15, 512PT; WinCC Recipes + Logging finden, die auf USB aufgezeichnet wurden. Er misst USB Stick gleichfalls. Es geht um die Lizenzen zum Teil 6AV7241-3BA02-0GD0 (Serial number: VPL1957369). Können Sie uns USB Stick mit diesen Lizenzen senden? Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort. [snip] ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/24/2019 13:27:43Persönliche Daten entfernt. Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/24/2019 13:29:42New subject after splitting |
|
24.05.2019 12:20 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 22324 Bewertung: (2999) |
Hallo, für die Wiederherstellung einer verlorenen oder defekten Lizenz gibt es eine FAQ die den Prozess beschreibt. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/772175 Wichtig ist das CoL (Certificate of Licence), damit kann denn über den beschriebenen Weg die Lizenz neu erstellt werden. Hier im Forum kann das nicht erfolgen!" Gruß Christoph |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 05/24/2019 12:20:29 |
|
Folgen Sie uns auf