21.04.2015 09:39 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4766 Bewertung: (122) |
|
30.11.2015 13:44 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Gibts da inzwischen eine Lösung? Stehe vor dem selben Problem. BS Win7 64bit... Danke |
02.12.2015 10:59 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4766 Bewertung: (122) |
Neue Frage von pati wurde in ein separates Thema mit dem Titel Tia Portal V13 SP1 unter Win10, Kommunikationstreiber kann nicht geladen werden gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf