02.05.2022 13:32 | |
Beigetreten: 22.03.2006 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 106 Bewertung: (4) |
Mahlzeit, da die SIEMENS-Panels ja momentan kaum zu bekommen sind und außerdem ziemlich teuer sind, würde ich mal gerne dieses HMI einsetzen: Kinco 15" HMI-Touchpanel Green Series GL150E (spstiger.de) Gibt's hier Kollegen, die diese HMIs schon mal im Einsatz hatten / haben und hier mal Ihre Erfahrungen preisgeben bzw. den Daumen heben oder senken möchten? Danke für Eure Unterstützung! Gruß |
24.05.2022 21:18 | |
Beigetreten: 22.03.2006 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 106 Bewertung: (4) |
OK, das ist eine Überlegung wert - schaue ich mir an! Vielen Dank! Gruß Holger |
Folgen Sie uns auf