12.08.2024 08:28 | |
Beigetreten: 01.10.2016 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 37 Bewertung: (2) |
Guten Tag, ich zerbreche mir seit stunden den Kopf und komme auf keine Lösung. Zur Aufgabenstellung: Eine Luftheizung und 2 Hallen. Die Beiden Hallen werden über einen Klappenstellantrieb (0V=Halle1 100%, 10V=Halle2 100%) mit der Heizung verbunden. Je nach Abweichung von der Solltemperatur, soll mittels PI-Regler die Hallen beheizt werden, sodass die Halle mit mehr Abweichung auch mehr warme Luft bekommt. Genau hier liegt das Problem, nach meiner Logik, müsste ich die Beiden werte der PI-Regler addieren und als 10V annehmen, Der PI-Regler von Halle 2 würde dann als Klappenstellung zählen, aber immer im Verhältnis zur Summe. Ich müsste dann eigentlich die Summe der beiden werte als Dynamischen Wertebereich in einen Analogverstärker packen. Dies ist aber leider nicht möglich. sieht da jemand noch eine Lösung? Vielen Dank. Dateianhang2 PI-Regler verrechnen.zip (28 Downloads) |
12.08.2024 10:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.10.2024 Beiträge: 34007 Bewertung: (4229)
|
Probiere mal dies.
Dateianhang2 PI-Regler verrechnen_V2.zip (28 Downloads) |
12.08.2024 11:26 | |
Beigetreten: 01.10.2016 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 37 Bewertung: (2) |
Vielen dank für die schnelle Antwort. leider funktioniert das nicht so ganz. wenn man zur simulation im PI regler die Verstärkung auf 1 stellt und die Integralanteil deaktiviert, müsste wenn man die beiden analogeingänge ins extreme verstellt, einmal 0% und einmal 100% ausgegeben werden.
Dateianhang2 PI-Regler verrechnen_V2.1.zip (25 Downloads) |
Folgen Sie uns auf