20.04.2016 10:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.05.2024 Beiträge: 33109 Bewertung: (4087) |
Unter der Voraussetzung das die Lüfterdrehzahl als 0-10V in die Logo zurückgeführt wird und die Ansteuerung für die Klappe auch 0-10V ist, hier eine mögliche Lösung.
DateianhangKlappensteuerung_0-10V.zip (46 Downloads) |
20.04.2016 11:37 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 26.02.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (1) |
Das Stellsignal des Reglers ist doch ein Zahlenwert von 0 bis 1000. Also 0= ZU 250=25% AUF usw... |
Folgen Sie uns auf