27.10.2017 23:14 | |
Beiträge: 232 Bewertung:
|
Hallo Leute, ich brauche mal wieder eure Hilfe, ich habe einen Windsensor, dieser kann von 0-50m/s messen, also 0-180Km/h, der Sensor gibt pro Umdrehung vier Impulse aus, jeder Impuls entspricht 0,25m/s. Jetzt würde ich mir gerne auf dem LOGO! Display die Windgeschwindigkeit anzeigen lassen. Das mit den Meldetexten ist nicht so das Problem, aber wie kann ich das in der LOGO! so programmieren das die das gleich umrechnet? Ich habe hier schon was von dem Arithmetischen Bauteil gelesen, ich habe allerdings nur den Baustein mit der Bezeichnung "Fehlererkennung Arithmetische Anweisung", liegt das an der Softwareversion oder kann man noch andere Bausteine irgendwo in der Software finden? Gruß Alex DateianhangSchaltplan1.lsc.zip (68 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AlBoKa am: 27.10.2017 23:17:09 |
|
28.10.2017 06:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 33398 Bewertung:
|
Im Anhang ein Beispiel mit Anzeige. Die Windgeschwindigkeit wird dir mit einer Nachkommastelle in km/h angezeigt.
DateianhangUmrechnung_Impulse_in_Wingeschwindigkeit_(0BA8.Standard).zip (87 Downloads) |
Folgen Sie uns auf