04.05.2024 18:54 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1343 Bewertung:
|
Wie schon bei einer Antwort zu einem Thema hier festgestellt, gibt es einen Unterschied zwischen einer Kombinierten Ein-/Ausschaltverzögerung und bei Verwendung von zwei Blöcken (Einschaltverz. und Ausschaltverzög. hintereinander). Bei kurzen Eingangsimpulsen (länger als die On-Zeit): beide Varianten funktionieren gleich. Kombinierte Ein-/Ausschaltverzögerung: Achtung. bei längerem ON löst J E D E !!! kurze Low Pause eine definierte (on-Zeit) Pause am Ausgang aus Ist auch so in der Beschreibung definiert ... warum, und für welchen Zweck man das braucht ist mir nicht bekannt. Erwartbar wäre es jedenfalls nicht. Wenn also sicher gestellt ist das nur einzelne, kurze high Impulse am Eingang kommen: ... Kombi Ein/Ausverz. ... ansonsten besser getrennt. PS Der PI Regler ist ein idealer Linienschreiber in der Simulation .... rot_AQ = Eingangssignal, blau_PV = getrennte Ein/Ausverz., grün_SP = Kombi DateianhangLogo-Ein-Aus-Verzögerungen-2024-Simu-v1.zip (24 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/06/2024 09:30:33Textformatierung optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
10.05.2024 11:40 | |
Beigetreten: 08.06.2017 Letzter Bes: 08.07.2024 Beiträge: 16 Bewertung:
|
Hallo Ernstho Hier eine echte Ein- und Ausschaltverzögerung, welche die beschriebenen Nachteile nicht hat. Liebe Grüsse alpelektronik DateianhangEin-Aus-Verzögerung.zip (24 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
13.05.2024 06:51 | |
Beigetreten: 08.06.2017 Letzter Bes: 08.07.2024 Beiträge: 16 Bewertung:
|
Hallo Ella Hier ein Beispiel, wo der Baustein "Ein- und Ausschaltverzögerung" Sinn macht. Ich brauche die Schaltung zum Ansteuern der Hintergrundbeleuchtung, speziell bei mehreren LOGO's gleichzeitig. Durch eine Taste können alle Hintergrundbeleuchtungen miteinander eingeschaltet werden und leuchten dann eine Stunde nach dem letzten Drücken weiter. Ausschalten erfolgt durch langes Drücken derselben Taste. B70 ist die Ein-Aus-Verögerung. Die Ein-Verzögerung bestimmt, wie lange man drücken muss, bis die Beleuchtung wieder ausschaltet. Lässt man den Knopf wieder los, sorgt die integrierte Auschalt-Verzögerung (0.1s) dafür, dass das Reset-Signal am Block "Leuchtdauer" noch etwas länger ansteht als der Eingangsbefehl. Ohne diese Verzögerung könnte es Probleme geben, weil das Reset- und das Eingangs-Signal von "Leuchtdauer" gleichzeitig ändern würden. Die ganze Übung mache ich, weil ich festgestellt habe, dass bei Dauerlicht die Hintergrundbeleuchtung schon nach einem Jahr massiv schwächer geworden ist. Liebe Grüsse alpelektronik DateianhangDisplaybeleuchtung.zip (18 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf