13.04.2016 22:12 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Versuch es und berichte! Kann ja nicht mehr viel kaput gehen! |
14.04.2016 08:59 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Zerlegen und anschauen. Zu löten ist da nichts, die obere und untere Platine sind gesteckt. |
15.04.2016 10:47 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hi, sind das überhaupt die gleichen LOGO! 6Typen (Spannunsversorgung)? Wenn nicht na dann !?! |
22.04.2016 22:14 | |
Beigetreten: 07.05.2013 Letzter Bes: 03.02.2024 Beiträge: 42 Bewertung:
|
Liebe Experten, ich füge die Fotos der beiden Geräte an, die Steckverbindung und die oberen Platinen schauen auf der Rückseite identisch aus. Weiß jemand mit Sicherheit, ob ich den Teil mit Display einfach auf die Logo ohne Display stecken kann ? Auf diese Weise könnte ich aus meiner defekten Logo mit Display (das funktioniert noch) und meiner neuen Logo ohne Display eine neue mit Display machen. Bild ...830: defekte Logo mit Display, Bild ...246: neue Logo ohne Display, nä Bilder, s. nä. Post LG Dateianhangcamera.zip (49 Downloads) |
22.04.2016 22:16 | |
Beigetreten: 07.05.2013 Letzter Bes: 03.02.2024 Beiträge: 42 Bewertung:
|
Bild ...310: Rückseite Displayplatine, Bild ...320: obere Platine Logo ohne DisplayDateianhangcamera1.zip (51 Downloads) |
01.05.2016 16:40 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hör doch auf den Motmotmombi! Als ob sich die Logo! Entwickler hier wegen so einem Unfug aus dem Fenster lehnen würden. Und wenn's abraucht, geht's gleich hier weiter, Null Problemo: https://www.hertener-allgemeine.de/staedte/herten/Umweltbrummi-sammelt-Sondermuell;art995,791840 |
Folgen Sie uns auf