01.09.2020 11:20 | |
Beigetreten: 02.03.2014 Letzter Bes: 03.08.2023 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Habe jetzt auch ein Problem mit dem Komfortschalter Ich verwende Logo 230v Oba8 + Logo Soft Comfort 8.2 + Taster Ich habe eine Lichtsteuerung für das Aussenlicht mit 4 Kreisen und Astronomischer Uhr mit 50 min. Zeitversatz Ich kann bei der Simulation und wie ich festgestellt habe und auch bei der Logo die Komfortschalter mit den Tastern Ein u. Ausschalten aber es Läuft die eingestellte Zeit nicht ab, weder bei der Simulation noch bei der Logo. Das Programm ist angehängt. Bitte um Hilfe ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangKomfortschalter.zip (35 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/01/2020 13:56:01Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.09.2020 11:44 | |
Beigetreten: 02.03.2014 Letzter Bes: 03.08.2023 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Vielen Dank Das war das Problem |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
01.09.2020 11:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.11.2023 Beiträge: 31490 Bewertung:
|
Hallo josef22, gern geschehen ... |
Folgen Sie uns auf