19.08.2019 21:34 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo ixo65, anbei die Datei.
DateianhangZIP.zip (58 Downloads) |
20.08.2019 06:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.04.2024 Beiträge: 32848 Bewertung: (4061)
|
Siehe angehangene Screenshots. Da sind mehrere unklare Netzwerkein- und ausgänge. Beispiel im Screenshot_1: NQ4 in der 24V-LOGO!. Beispiel im Screenshot_2: NQ2 in der 24V-LOGO!. Beispiel im Screenshot_3: NQ1 in der Alarm-LOGO!. Beispiel im Screenshot_4: NQ5 in der Licht-LOGO!. Außer sind in der Licht-LOGO! auch noch 3 Netzwerkausgänge (NQ2, NQ3 und NQ6), welche alle V0.0 als Adresse haben. Das scheinen aber nur Dummys zu sein. Ebenso 4 nicht verwendete Merker (M6-M9). In der Sohn-LOGO! wird der M2 nicht verwendet. DateianhangScreenshots.zip (53 Downloads) |
Folgen Sie uns auf