22.04.2008 11:07 | |
Beiträge: 121 Bewertung: (18) |
Hallo Dom. Hier auf der Siemens-Support Seite habe ich einen FAQ gefunden, der genau auf deine Problemstellung passt. MitCPU 313C ist diese Kommunikation auf jeden Fall möglich. Der FAQ beschreibt alle weiteren Einstellungen. Auch die genaue Beschatung des SFC67 und SFC68. Hier der Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/747743 Hoffe, dass es dir weiterhilft. Weiterhin viel Erfolg. |
Folgen Sie uns auf