05.08.2024 19:59 | |
Beigetreten: 12.03.2024 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen,
Danach habe ich das CIM für eine Modbus RTU / S7 Verbindung zu Logo eingerichtet. In der Anleitung gibt es auch eine Beispielprogrammierung. wenn ich den V20 manuell anschalte inder Logoauch die Frequenz angezeigt zu bekommen über VW2. UDM Modbus RTU UDM S7 VW 0 <---- HR 110 VW 0 --------> VW 0 VW 2 <---- HR 24 VW 8 <-------- VW 8 VW 4 <---- HR 100 VW 10 <------- VW 10 VW 8 -----> HR 100 VW 10 ----> HR 101 VW 6 <---- HR 101 Desweiteren bekomme ich bei der Rest API abfrage von VW ( IP/pi/rest/vw ) folgende Werte: eb48,0,401,144f,401,144f,0,0,0
Dateianhang109806055_LOGO_CIM_ModbusRTU_SinamicsV20_CODE.zip (8 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_2504173 am: 08/05/2024 20:01:52Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_2504173 am: 08/05/2024 20:03:04Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_2504173 am: 08/05/2024 22:18:02Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_2504173 am: 08/05/2024 22:21:09 |
|
05.08.2024 20:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.09.2024 Beiträge: 33759 Bewertung: (4191)
|
Und warum machst du ein neues Thema auf? Du hast doch schon ein Thema zu deinem Problem eröffnet, warum führst du es nicht weiter? Siemens Logo Sinmatics V20 SPS Programm |
Folgen Sie uns auf