07.06.2022 21:37 | |
Beigetreten: 16.12.2012 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
Hallo liebe Siemens Gemeinde, im Anhang sind die Information zu meinem Problem. Ich weis i.M. nicht wo der Fehler sein soll. Am Koppler ist nun folgender Zustand zu sehen: RN 1/2: blinkt; ER 1/2: aus; MT1/2(MAIN): aus. PS1 und PS2 sind 24V vorhanden. Was kann ich noch alles kontrollieren bzw. ist in HW-Konfig etwas falsch? Vielen Dank im voraus für Eure Unterstützung. MasterBDateianhangProbleme_PN-PN-Koppler.docx (221 Downloads) |
09.06.2022 13:17 | |
Beigetreten: 16.12.2012 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
Hier sind meine Transfermapping-Daten zu sehen von den beiden Steuerungen
DateianhangProbleme_PN-PN-Koppler_TransferMapping.docx (255 Downloads) |
10.06.2022 09:06 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054)
|
hi MasterB, Der Koppler bietet dir doch die Möglichkeit eine GSDML Datei für die andere Seite zu erstellen. Die musst du dann nur einbinden und musst nicht alles nochmal händisch anlegen. Siehe: GSD-Datei mit STEP 7 TIA Portal generieren Naben dem Fehler den dir Stefan schon aufgezeigt hat, sind mir noch weitere Sachen aufgefallen.
Sicherheitsgerichtete IO-Controller-IO-Controller-Kommunikation projektieren hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.06.2022 18:41 | |
Beigetreten: 16.12.2012 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
Hallo, Habe hier nochmal etwas aus den Projekten zusammen gestellt. Nun sollte es auf beden Seiten richtig sein, bin ich der Meinung. habe mal Bilder von den Diag-Status der beiden Koppler die jeweils in der anderen Steuerung in der HW-Konfig. konfiguriert wurden. Da sieht man schon unterschiede. Warum weis ich aber nicht. Mir scheint es fast so das der Koppler eine Macke hat. Das mit der GSD-Datei hatte ich vorher konfiguriert. Hatte aber auch nicht funktioniert. Deswegen habe ich es so gemacht wie es grad ist. Noch ein paar Tips von Euch Greetz MasterB DateianhangNiederbrand-Koppler.docx (224 Downloads) |
13.06.2022 11:49 | |
Beigetreten: 16.12.2012 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
Hallo, erst einmal vielen Dank für die zahlreichen tips. Nun habe ich folgenden Status (Siehe Bild). Was muss ich am X2 des Koppler in dieser Steuerung (PLC7210) nun machen bzw. in der anderen Steuerung? Da scheint ja auch eine Zuweisung falsch zu sein oder? Es hat nun alles geklappt. Lag tatsächlich an den Gerätenamen. Dieser Tipp war sehr hilfreich. Aber auch alle anderen Tips waren hilfreich. Vielen Dank an Euch allen. Ihr seit klasse LG MasterB Dateianhang2022_06_13_11_47_48_VMware_Windows7_TIA_V15_SP1_STEP7_V5.6_VMware_Workstation.jpg (244 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: MasterB am: 06/13/2022 12:54:39 |
|
13.06.2022 21:56 | |
Beigetreten: 16.12.2012 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
Hallo nun klappt der Datenaustausch von den "normalen" Signalen. Die Safety-Signale werden aber leider nicht geschickt. Habe mal den F_COORDINATION_PLC7410 und F_COORDINATION_PLC7210 im Anhang mitgeschickt (Die 2 Netzwerke wo Raw Material steht bitte vernachlässigen, da diese noch entfertn werden) Was ist bei den Send bzw. RCV Bausteinen falsch? VIelen Dank DateianhangFB_COORDINATION_PLC7210_PLC7410.pdf (247 Downloads) |
Folgen Sie uns auf