08.07.2012 21:33 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe kürzlich eine LOGO 0BA7 vor mir gehabt , zum1. mal. Leider habe ich keine Komuniktion zu stande bekommen. Kann mir jemand helfen ??? Versucht habe ich es mit verschiedenen Notbooks. Ich habe es wie in den Beispieln LOGO 0BA7 hier gemacht !
DateianhangBeispiele LOGO! 0BA7.pdf (125 Downloads) |
08.07.2012 21:38 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Hast du die LOGO auch eingestellt? (IP, Subnetz) |
08.07.2012 22:48 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Hast du die IP und Sub deines PC´s mal in der LOGO eingestellt? Bist du bis "ERKENNEN" gekommen und was ist dann passiert? |
08.07.2012 22:51 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
nein sollte ich mal ausprobieren danke aber es kann doch nicht si schwer sein oder |
Zuletzt bearbeitet von: NilsK am: 08.07.2012 22:52 |
|
08.07.2012 22:53 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Naja! |
09.07.2012 09:12 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Eigentlich ist es auch nicht schwer...... Wie sehen denn die IP/Subnet -Einstellungen bei dir aus? Hast du die Logo direkt am Laptop angesteckt oder läuft ales über einen Router? Dann könnte es vielleicht ein Adressenkonflikt sein, 2 identische IP's. Wichtig ist halt das die letzen 3 Zahlen der IP's nicht gleich sind, nur Subnet muß gleich sein. Eine Möglichkeit ist, wenn die Logo direkt angesteckt ist, die Logo mal über die "Eingabeaufforderung" anzupingen. |
09.07.2012 12:30 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo nein die Logo war direkt am PC ohne Switch oder Router. |
10.07.2012 07:26 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, und guten Morgen zusammen. Es hat dann doch geklappt danke für die netten Tipps. MfG NilsK
|
Folgen Sie uns auf