16.11.2018 05:23 | |
Beigetreten: 18.03.2014 Letzter Bes: 09.09.2023 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo allerseits, guten Abend, Ich habe ein Programm, das ich brauche, um die gesamten Gallonen zu visualisieren dass jede Sekunde vorbei ist, das Problem, das ich habe, und fordern Sie Ihre Unterstützung an, die Anzahl Gallonen in einem Zähler zu speichern, und dieser Wert wird jede Sekunde aktualisiert. Ehrlich gesagt fange ich gerade in PLC LOGO! an. kann mir jemand helfen? Ich beabsichtige, einen Gallonenzähler oder Durchflusszähler zu machen, mit einem analogen Eingang. und visualisieren sie jede Sekunde. Ich hoffe, dass Sie mir helfen können ... Danke Dateianhangflow totalizer.zip (34 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_481179 am: 16.11.2018 05:24:54 |
|
16.11.2018 11:54 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 22.09.2023 Beiträge: 7305 Bewertung:
|
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel convert analog to digital value, to send it to counter, see gallons accumulated in seconds wurde in der Konferenz LOGO! - Projects veröffentlicht. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf