19.11.2020 09:14 | |
Beigetreten: 18.12.2012 Letzter Bes: 03.04.2024 Beiträge: 78 Bewertung: (4) |
Hallo Wie konvertiere ich in FUP einen Integerwert in einen Zeitwert z.B. Minuten? Eisenbahnwagon |
19.11.2020 09:46 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo Eisenbahnwagon, mit der erweiterten Anweisung „T_CONV“ können Sie die Werte vom Datentyp INT umwandeln in den Datentyp „TIME“. Danach müssen Sie die Variable weiter aufsplitten. Das ist in den beiden nachfolgenden FAQ erläutert. Wie können Sie in STEP 7 (TIA Portal) die Datentypen für die S7-1200/S7-1500 umwandeln? Wie können Sie in STEP 7 (TIA Portal) die Anzahl der Millisekunden in Tage, Stunden, Minuten und Sekunden umwandeln? Mit freundlichem Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.11.2020 18:58 | |
Beigetreten: 18.12.2012 Letzter Bes: 03.04.2024 Beiträge: 78 Bewertung: (4) |
Hallo Hier mal Bsp. Eisenbahnwagon DateianhangZufallgeneratorOB1.pdf (55 Downloads) |
Folgen Sie uns auf