Industry Online Support
Technical Forum
24.06.2009 13:29 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo aye_coco, ok, dass die Adressen passen könnten sieht man auch an der Information dass eine Station mit der Adresse 8 da ist die aber noch keine Master eingetragen hat. Der CP versucht sie anscheinend in Betrieb zu nehmen. Schickt Parametrierung und Konfigurationsdaten. Also das, was Du in der Hardwarekonfiguration an E/A-Daten eingetragen hast. Der Slave muss dann prüfen, ob diese Daten mit dem zusammenpassen, was bei ihm projektiert, parametriert ist. Und dementsprechend "antwortet" er. Erst wenn diese Phase geschafft ist, kann der eigentlichte Datenaustausch beginnen. Also vielleicht kannst Du nochmal prüfen, ob das gewählte Modul und die darin gemachten Einstellungen in der Hardwarekonfiguration für den DP-Master mit den am Slave gemachten übereinstimmen. Kenne den Slave leider überhaupt nicht. Habe "damals" nur durch suchen im Internet die eine Beschriebung dazu gefunden. PMA KS 94 Datenblatt Profibus OptionIrgendwie werden wir das schon kriegen Viele Grüsse Sabine |
Folgen Sie uns auf