22.09.2017 13:09 | |
Beiträge: 648 Bewertung:
|
Hey Chris, mit ProSave solltest du ein Backup ziehen können und das Backup im neuen Panel wieder einspielen können. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/10347815 Bedingung,: gleiches Betriebssystem. Hierfür gibt es einen Rescue Stick https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109744950 Viele Grüße rh1990 |
28.09.2017 13:51 | |
Beigetreten: 11.11.2015 Letzter Bes: 20.10.2023 Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hi Chris2810, mit ProSave lässt lässt sich über die Netzwerkverbindung ein Back-up (Firmware und Projektierung) des Panels erstellen und lokal auf dem Rechner speichern. Über die Restore Funktion (ebenfalls ProSave) wird die Sicherung anschließend auf das neue Panel (gleicher Typ) übertragen. Die Handlungsschritte über ProSave sind für das Basic Panel identisch. Viele Grüße Sieben87 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf