28.02.2012 14:45 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 04.07.2024 Beiträge: 1557 Bewertung:
|
Hallo, im Anhang findest du die Lösung zu deiner Frage. Generell ist dazu nicht viel nötig. Du benötigst die Option Sm@rtService auf dem Panel (WebServer) und auf dem Smartphone einen VNC-Viewer. Es sei dazu gesagt das man auf dem Panel dann eine dementsprechende Lizenz zur Nutzung der Sm@rtOption benötigt (die Funktion ist auch ohne Lizenz gegeben, es erscheint nur eine Nervbox). MfG DateianhangBeschreibung.zip (631 Downloads) |
29.02.2012 15:47 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 04.07.2024 Beiträge: 1557 Bewertung:
|
Doch es funktioniert keine Sorge ;). Vielleicht wäre es dann am besten zuerst die ganze Sache auf das Heimnetzwerk zu beschränken und dort anzufangen. Die Verbindung nach extern ist dann nur noch Netzwerktechnisch zu erweitern, dabei sind keine Änderungen an der Software des Panels oder der Steuerung nötig. Die Sm@rt Optionen werden im Projekt aktiviert (unter den Runtime-Einstellungen --> Dienste -> Fernbedienung) und dann automatisch bei einem Projekttransfer mit auf das Panel geladen. Was genau du bei der Projektierung einer Fernbedienung beachten muss steht im Handbuch zu: WinCC Advanced V11 SP2 Dort findest Du im Kapitel 9.16 die Optionen, alles was du jetzt zu diesem Thema brauchst unter dem Kapitel 9.16.2.2 Fernsteuerung über Sm@rtServer. Wenn das alles im "Heimnetzwerk" zusammen funktioniert brauch man nur noch den Router für Zugriffe von Außen konfigurieren. Dabei können wir dir dann auch helfen. |
05.03.2012 12:42 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Ja, mag sein... was kostet denn solch eine Lizenz? ...eigentlich egal, habe es bisher immer noch nicht hinbekommen. Werde es wohl lassen. |
Folgen Sie uns auf