06.07.2022 15:43 | |
Beigetreten: 27.02.2022 Letzter Bes: 02.02.2023 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Die Mechanik der Maschine zu ändern scheidet als Lösung aus. Darüber haben wir uns hier ausgiebig Gedanken gemacht, aber das wäre mit zu extremem Aufwand verbunden. Wenn es aus Geschwindigkeitsgründen mit der Logo nicht geht, würden wir eher auf eine schnellere Steuerung oder auf eine Zusatzelektronik an den Eingängen ausweichen. Z.B. könnte eine Minielektronik die Geberimpulse verlängern. Das "Programm" ist kein Geheimnis, aber ich darf die Dateien nicht ohne weiteres veröffentlichen, da darin Daten der verwendeten Geräte gesammelt und im Klartext sichtbar werden. Das gibt hier sonst lange Ohren. Davon abgesehen bin ich ein Stümper, was das Programmieren angeht und es sieht spätestens nach der ersten Sache, die nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, furchtbar aus. Ich habe nun eine kopierte Version angehängt. Meine Frage bleibt bisher weiterhin, wie ich den Zustand der Eingänge auf dem Display angezeigt bekomme, ohne die schnellen Zähler zu beeinflussen. In der angehängten Version habe ich ein bisschen rumprobiert, aber da der Zähler nach jedem Programmzyklus zurückgesetzt wird und danach keine neue Flanke mehr kommt, wenn der Eingang dauerhaft gesetzt bleibt, funktioniert das nicht. Ich meine, es ist untergegangen: Kann ich den Zustand eines Eingangs/Merkers direkt anzeigen? Ich sehe als anzeigbare Parameter in de Liste nur Zeiten oder Integer, aber keine Booleans. DateianhangkurzeImpulse_v32.zip (152 Downloads) |
06.07.2022 23:49 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (42) |
nun einiges auf Display sichtbar gemacht ... die gewünschte Funktion kann ich aber nicht erkennen PS: Leitungen trennen ist dann sinnvoll wenn man möchte das ein anderer die Schaltung nicht (bzw. schwer) lesen kann. Komplett ohne irgendwelche Komentare ... ebenso. Kryptische Ein- Ausgangsbezeichnungen setzen dann noch das i-Pünktchen drauf ... Die letzte Methode zur Verwirrung hast du aber noch nicht verwendet: (sinnlose) UDF DateianhangLogo-kurzeImpulse_v33.zip (150 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 07/06/2022 23:51:16 |
|
Folgen Sie uns auf