04.09.2019 14:31 | |
Beigetreten: 04.09.2019 Letzter Bes: 31.05.2022 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, Ich hatte vor Kurzen einen Ausfall einer 319er CPU. In der Diagnose stand, der Grund war ein Interner Systemfehler. Ereignis 38 von 137: Ereignis-ID 16# 4550 Nach einem Neustart lief die CPU wieder. Hat da jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ist da ein Speicher in der CPU defekt? Oder hat die Speicherkarte in Problem? Vielleicht habt Ihr eine Idee, woran es liegen könnte? Danke ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangDiagnose.txt (335 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/05/2019 09:49:50Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf