26.01.2015 17:58 | |
Beiträge: 53 Bewertung:
|
Hallo. ich wollte meinen S0 von einem Stromzähler auslesen. 2000impulse entsprechen 1Kw. nun habe ich mir das Program aus der Siemens Beispiel Liste geladen, aber ich bekomme nichts angezeigt. Ich habe I3 an meiner Logo angeschlossen und den Impulszähler mit 1,79s und 0,01s par. kann das so überhaupt funzen, dass ich den aktuellen Wert in Watt angezeigt bekomme? DateianhangAuswertung_von_S0_Signalen.zip (117 Downloads) |
28.01.2015 20:21 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Watt anzeigen geht meines Erachtens mindestens auf 2 Wegen. 1. man zählt die Impulse in einer bestimmten Torzeit 2. man misst den Abstand zwischen 2 Impulsen. Letzteres habe ich hier mal probiert, aber noch nicht getestet. Mein Zähler macht aber nur 1000 Imp/kWh Ich hab das jetzt mal aus einem größeren Programm ausgeschnitten und hoffe, ich hab nichts vergessen. DateianhangLeistungsmessung S0.zip (146 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf