01.12.2008 21:53 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo NetFritz, die Antwort von Axel eröffnet dir die Grundlagen auf Basis deiner leider nur dürftigen Infos zur Aufgabenstellung....prompt kommst du an eines daraus resultierenden Problems - dem (begrenzten) Wertebereich der Analogblöcke...auch ergeben sich nicht 6,26 W je Impuls, sondern 6,25 Wh je Impuls! Für eine detailierte und angepasste Antwort wären insbesondere folgende Infos erforderlich: Was soll aus den Eingangsinformationen alles ausgewertet werden? x kWh aufsummiert über welche Dauer bzw. bis zu welchem max. Endwert und mit welcher Auflösung? y (k)W für welche Zeiteinheit und in welcher Auflösung? Was ist der maximale (auch ggf. zeilich sehr kurz) Wert in KWh oder in Impulsfrequenz? a) Generell kann ich schon mal sagen, dass du nur sog. schnelle Eingänge anwenden kannst/solltest. b) Die Erfassung der Gesamtsumme der kWh solltest du mittels Zähler(kombination) erfassen. Mit/für eine Auflösung von 1 kWh geht dies wie folgt (suche mal "Betriebsstundenzähler LOGO" für Schaltungsbeispiele, die dir das Prinzip zeigen): Das Impulssignal wird an einen Zähler gelegt, an dessen Ausgang ein Merker und an dessen Ausgang ein weiterer Zähler. Außerdem eine Verbindung vom Ausgang des Merkers an den LÖSCHeingang des 1. Zählers gelegt und ON = OFF = 160 für den 1. Zähler definiert. Dann wird die Eingangsimpulszahl durch diesen Zähler durch 160 geteilt und der 2. Zähler ergibt die kWh (max 999999). Eine z. B. um den Faktor 10 bessere Auflösung durch ON = OFF = 16 wäre zwar möglich, aber eine gescheite Wertanzeige eben nicht. Für große Werte der Summe in kWh ist eine Anzeige von "Nachkommastellen" i. A. auch nicht wirklich sinnvoll. Für einen kleineren Erfassungszeitraum (z. B. 1 Tag oder oder....), läßt sich die Impulsanzahl natürlich, wie von Axel vorgeschlagen, aufbereiten und so für diesen Zeitraum die Auflösung erhöhen (und ggf. der entsprechende zusätzliche Zähler von Hand oder per Impulsgeber zyklisch löschen). c) Leistungsbestimmung: Axel´s Vorschlagist realisierbar, hat aberfolgende Nachteile: gezählte Impulszahlder Zeitreferenz und Wert der Leistung sind gegensinnig und die Auswertezeit (also bis ein neuer Messwert verfügbar ist) ist je nach Impulsabstandunterschiedlich (dies hängt natürlich von dem dir vorliegenden Messbereich für kWh ab!) Folgende Alternativen sind möglich: 1. Auswertung mittels Block "Schwellwertschalter": Anstelle der von Axel vorgeschlagenen Messung der Periodendauer erfolgt hier eine Frequenzmessung, aber leider ist dies nur für eine ANZEIGE möglich: Entsprechend 1kWh/1h --> 160 Imp / 3600 s = 1 Imp / 22,5 s ergibt sich eine Torzeit von 22,50 s für G_T um eine Anzeigein der Einheitx kW aus den Eingangsimpulsen zu generieren. Dabei wird der Anzeigewert alle 22,5 s aktualisiert. Um auch andere Torzeiten zu ermöglichen und ggf. die Anzeigeauflösung zu ändern, muss man eine eigene Schaltung anstelle diese Blocks verwenden - Meinen Vorschlag findest du in der Schaltungssammlung oder z. B. unter "Drehzahlmessung".... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
18.07.2017 08:12 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Das Thema ist zwar schon Uralt aber einen versuch ists Wert Wurde die Thematik mit der Leistungsmessung bereits gelöst? Danke für den Input |
Folgen Sie uns auf