08.05.2022 16:35 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo Liebe Logo-Gemeinschaft Ich bin ein absoluter Logo-Neuling und krieg die Steuerung/Anzeige auf dem Logo nicht zur gewünschten Funktion. Verbautes Material: Rauminnenfühler PT1000 QAA2012 AP Siemen, Aussenfühler PT1000 Standardfühler mit 3m 2-adrigem Kabel SCN-PTST3.01 von MDT, Logo8.3 12/24V mit Erweiterung AM2 RTD und 4DE/DA, Speisung 24V Klappe Abluft und Zuluft sind Belimo 24V 3-adrig auf/zu/N und Klappe Frischluft ist Belimo 4-adrig, Speisung 24V und 0-10V für offen/zu. Ich habe eine USV im Elektroraum, bei welcher die Warmluft in ein Lüftungsrohr geführt wird und je nach Raumtemperatur in den Raum, oder aus dem Raum geleitet wird. So soll bei einer Raumtemperatur von unter 18°C die Abluft der USV in den Raum geleitet werden. (Klappe Abluft auf, Klappe Fortluft zu, Klappe Frischluft von aussen ebenfalls zu) Ist die Raumtemperatur grösser als 18°C so soll die Warmluft der USV nach draussen abgeführt werden und Frischluft von aussen eingeführt werden.(Klappe Abluft zu, Klappe Fortluft auf, Klappe Frischluft von aussen auf) Ist die Aussentemperatur jedoch grösser als 24°C so soll die Frischluftklappe, sowie die Abluftklappe zu bleiben und die Warmluft der USV nach draussen abgeführt werden. (Klappe Abluft zu, Klappe Fortluft auf, Klappe Frischluft von aussen zu) Hab dies in der angefügten Steuerung so probiert einzubauen, leider funktioniert die Steuerung nicht, da die beiden PT1000 nicht die gewünschten Temperaturen angeben. Auch werden die beiden Temperaturen der Fühler nicht auf der Logo angezeigt. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Ich bedanke mich bereits im Voraus für eure Hilfe. DateianhangKlappensteuerung v1.2.zip (245 Downloads) |
08.05.2022 18:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.09.2024 Beiträge: 33665 Bewertung:
|
Schau dir dies mal an ob es dir zusagt. Statt des analogen Ausgangs kannst du natürlich einen digitalen Ausgang verwenden und schaltest auf einen Spannungsteiler, welcher im Mittenabgriff 10 V ausgibt. DateianhangKlappensteuerung v1.2_V2.zip (228 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 05/08/2022 18:16:45 |
|
Folgen Sie uns auf