20.12.2019 12:07 | |
Beigetreten: 26.04.2017 Letzter Bes: 25.10.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Guten Tag, läuft das WinCC Unified auch auf dem S7 Open Controller (z.B.:6ES7 677-2WBx2-0xB0)? Mfg ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/20/2019 12:44:03Neue Überschrift nach Splitten |
|
02.01.2020 11:12 | |
Beigetreten: 10.10.2014 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1725 Bewertung: (209) |
Hi guentjo, WinCC Unified läuft nur auf PC’s oder bestimmten Panels Kompatibilitäts-Tool für Automatisierungs- und Antriebstechnik Mfg |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.01.2022 17:24 | |
Beigetreten: 27.02.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 24 Bewertung: (0) |
Wird das noch kommen? Das kann doch kein Problem sein?! |
18.01.2022 10:57 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2714 Bewertung: (440) |
Hallo, wie ZickZackTIA schon geschrieben hat, ist die Kombination möglich, jedoch aktuell nicht so einfach zu konfigurieren. Zum Thema habe ich vom Support die angehängte Anleitung erhalten. Viele Grüße DateianhangSoftwareController.pdf (378 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf