Industry Online Support
Technical Forum
01.12.2010 16:03 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Kannst du mir bitte mal das Programm geben was du geschrieben hast? Gruß Alex |
01.12.2010 16:55 | |
Beigetreten: 20.08.2009 Letzter Bes: 12.02.2015 Beiträge: 79 Bewertung: (3) |
Hallo, ich weiss nicht was du genau brauchst, wie schon geschrieben bin ich noch mit dem Projekt beschäftigt, ich hänge mal das Stück an zum Umschalten von einer auf die andere Batterie inkl. Brücken. Beim Einschalten (I1) kommt erst Q1, dann Q2, dann fällt Q1 wieder ab, das ganze auch beim ausschalten. Carlo DateianhangBrücken.zip (108 Downloads) |
01.12.2010 17:42 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Danke mal für dein Programm. Bei meinen Gartenhaus sind alle AI in Gebrauch. Fast alle Ausgänge und fast alle möglichen Eingänge. Habe auch ein TD verbaut. Schicke dir mal mein Programm. Habe jetzt einen Laderegler der beide Batterien laden kann. Habe 2 gleiche 240Ah Batterien. Gruß Alex DateianhangBetrieb 2011.zip (106 Downloads) |
Folgen Sie uns auf