12.06.2020 15:17 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Mal ein Anfang! Das Einstellen mache ich noch!DateianhangTanklager.zip (102 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.06.2020 15:35 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Ein Stück erweitert, den Rest mach ich heute abend noch weiter.DateianhangTanklager 2.zip (87 Downloads) |
12.06.2020 15:39 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hallo Monmonti die berichten haben sich gekreuzt . |
12.06.2020 19:32 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hier schon mal die Menüführung zur Werteingabe. Sobald eine Cursortaste betätigt wird, wechselt der Anzeigebildschirm und die eingestellten Sollwerte werden angezeigt. Mit den Pfeiltasten kann dann ein Sollwert eingestellt werden. Dieser wird dann mit F1 - F4 in den Speicher zum dazugehörigen Tank übernommen.DateianhangTanklager 3.zip (97 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.06.2020 08:10 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
@motmonti Ich lese in seinem Beitrag 0,5°C Hysterese heraus und könnte mir das wie folgt vorstellen. Sollwert 20,0°C heißt, bei über 20,5°C geht die Kühlung an, bis wieder 20,0°C erreicht ist. Bei 19,5°C geht die Heizung an, bis wieder 20,0°C erreicht wird. Das bedarf eventuell der Bestätigung des Themenstarters. Weiterhin wollte er mit den Tasten F1 bis F4 auf entsprechende Meldetexte springen, um darin die einzelnen Tankeinstellungen mit den Pfeiltasten zu ändern. Das kann man zwar so machen, besser wäre jedoch, nur die F-Tasten zu nehmen, z.B. F1 = Menü zurück, F4 = Menü vor, F2 = Wert verringern, F3 = Wert erhöhen. Eine Wertänderung mit ESC + Pfeiltaste ist in der Simulation zwar einfach, aber am Display mehr als bescheiden. Eine Variante ohne Menü hatte ich übrigens bereits vor deinen Einträgen fertig, da könnte man die Sollwerte schon mal auf die herkömmliche Art und Weise verändern. M.f.G. Scorp DateianhangBraulager1.zip (62 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
13.06.2020 08:44 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, allererst möchte euch alle bedanken , für die zeit und Aufwand die ihr geleistet haben. Für mich als Newbie, ist es sehr hilfreich und lehrreich . Habe noch kurz auf YouTube geschaut und da gibt es ein channel,die es zusätzlich,nochmal pragmatisch erklärt .Zusammen mit euren info sehr hilfreich https://www.youtube.com/watch?v=llHxPY1ThMU, vielleicht ist er auch Mitglied dieses Forum Und obwohl ich seit 15 Jahren in die Schweiz wohne,( ich bin Holländer) ist Deutsch noch immer nicht meine Mutter Sprache,und das macht es manchmal auch ein bisschen schwieriger.Aber ich kampf mich durch. |
13.06.2020 14:47 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hier mal meine Endfassung. Da es bei der Anfangsversion probleme bei Netzausfall gegeben hätte habe ich das Konzept etwas geändert. Jetzt ist ein Aufruf der Tankwerte zum Ändern mit F1 - F4 möglich und die Änderung erfolgt dann über die Pfeiltasten. Da jetzt für jeden Wert ein Zähler vorhanden ist und der die Werte remanent speichert, stellt Netzausfall kein Problem mehr dar. Die Anzeige der Einstellwerte bleibt für 30 s stehen und springt dann wieder zurück auf den Startbildschirm. Reicht die Zeit zur Eingabe nicht aus, kann diese mit den Ausschaltverzögerungen hinter den F-Tasten verändert werden. Die Spreizung 0,25°C plus und Minus ist mit der Logo nicht umsetzbar, daher 0,3 plus und 0,2 minus und selbst das könnte problematisch werden, da die Analogeingänge gern um diese 0,5°C schwanken. Die Messwerte kann man softwaremäßig mit dem Baustein Analogfilter stabilisieren. Die Ausgänge würde ich ggf. noch gegeneinander verriegeln, so das nicht Heizung und Kühlung gleichzeitig aktiv werden können und ggf. mit einer Einschalt/Ausschaltverzögerung versehen um ein Pendeln zu verhintern. Viel Spaß beim Testen. DateianhangTanklager Endfassung.zip (62 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 06/13/2020 14:55:23 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.06.2020 11:17 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Versuch es mal damit!DateianhangTanklager Endfassung 2.zip (57 Downloads) |
16.06.2020 12:24 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
So, jetzt aber sollte es passen!? Habe gleich noch einen anderen Fehler ausgebügelt. Der hat dafür gesorgt das nach dem Neustart nicht alle remanenten Werte wieder geladen werden. Jetzt passt das auch.DateianhangTanklager Endfassung 4.zip (61 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.06.2020 16:31 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Habe noch die Ein und Aus schalter , für jedem Tank zugefügt
DateianhangTanklager Endfassung 4.1.zip (62 Downloads) |
16.06.2020 18:37 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Ich habe dir bei Tank 1 mal eine Anzeige Eingefügt, wenn F1 betätigt wird.DateianhangTanklager Endfassung 4.2.lsc.zip (95 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.06.2020 07:01 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Was macht das Projekt? |
Folgen Sie uns auf