05.05.2023 18:14 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 1970 Bewertung:
|
Hallo, als erstes für jeden Motor einen Betriebsstundenzähler programmieren. Dann für die jeweilige Lastsituation die Anzahl der laufenden Motoren festlegen. Dies am besten über Vergleicher mit >= und <= realisieren. Wenn z.B. ein zweiter Motor zuschalten muss, dann zu diesem Zeitpunkt die Betriebsstundenzähler der nicht laufenden Motoren vergleichen welcher den kleinsten Wert hat. Diesen Motor dann zuschalten. Wenn weniger Motoren gebraucht werden wieder vergleiche welcher den größten Wert beim Betriebsstundenzähler hat. Diesen Motor dann abschalten. In diesen Forum-Beitrag findest Du den Download für die LGF-Bibliothek V15. Wo finde ich den Download LGF V15 In dieser Bibliothek findest du hilfreiche Bausteine zur Realisierung deiner Aufgabe. Bei weiteren Fragen.... Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf