04.09.2013 21:19 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Mit Schieberegister ist das zwar machbar, aber da dieses kein Reset hat, ist die Startbedingung bei Richtungswechsel nicht machbar! Eine Lösung siehe Anhang! DateianhangLauflicht die xte.zip (149 Downloads) |
04.09.2013 22:07 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Naja, ein bischen was kann der TE ja auch mal selbst versuchen! Aber bitte, ich bin ja nicht so! DateianhangLauflicht die xte.zip (149 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.09.2013 15:47 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
wow super das ging schnell, besten danke :) |
07.09.2013 08:34 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Das lauflicht von "motmonti" basiert aber nicht auf einen Schieberegister. Gruss Jens |
07.09.2013 08:44 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
@ 190B Auch dir danke, das war der richtige denkanstoss den ich auch in der Schaltung von motmonti umsetzen konnte. |
Folgen Sie uns auf