17.04.2012 15:42 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Kurze Vorgeschichte: Suche nun schon länger für unsere 4 Jahre alte Tochter eine kleine Stereoanlage mit einem Lautstärkeregler zum Drehen und die generell einfach zu bedienen ist. Nun habe ich die AEG MC4455 gefunden und gekauft. Beim Testen mit einer CD sind mir allerdings die Ohren weggeflogen, bei Lautstärke Stufe 1 !! Wie soll denn da ein Kleinkind zum Einschlafen ein Hörspiel hören? Kann ich denn evtl die Lautsprecher irgendwie noch leiser bekommen (zusätzliche Widerstände, etc.)? Ohne daß das Gerät Schaden nimmt? Die LS haben einen Widerstand von 6Ohm. Ansonsten muß es eben zurück und weiter gesucht werden. Gibt es denn keine vernünftigen, kleinen Stereoanlagen für Kleinkinder? Denken die Entwickler nicht mit? |
19.04.2012 09:13 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung:
|
Hi, schau mal meist sind das 4-8Ohm Anschlüsse. CU! |
~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf