26.11.2012 11:33 | |
Beiträge: 41 Bewertung:
|
Hallo, ich habe folgendes Problem: es wird ein Logfile erzeugt und bei den Spalten wo Strings reingeschrieben werden, erhalte ich nach dem String mehrere Leerzeichen. Woher kommen diese ? In den Strings selbst sind sie nicht enthalten. |
26.11.2012 11:36 | |
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 28.01.2025 Beiträge: 1319 Bewertung:
|
Hallo. Bitte spezifieren dein Anliegen. Aus der Frage kann man nur mutmassen um was es geht. Ich gehe davon aus, dass du das DataLog der Steuerung meinst. Welche PLC setzt du ein und mit welcher FW? |
Have Fun! |
|
26.11.2012 11:42 | |
Beiträge: 41 Bewertung:
|
Sorry, benutze eine CPU 1215C (v3.0)mit TIA Portal V11. Geschrieben wird mit DataLogCreate/Write beides V.1.0. Also ich erzeuge ein Logfile und schreibe da mehrere Zeilen und Spalten rein (siehe Anhang). Bei den Spalten mit Integer Werten ist alles ok, aber da wo Strings reingeschrieben werden, entstehen Leerzeichen hinter dem String (Spalte 2) DateianhangF:\Screenshots\2012-11-26_10-37-52.zip (112 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Sternius am: 26.11.2012 11:44 |
|
04.12.2012 10:53 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo, Sie müssten die Stringvariablen in der Deklaration auf eine definierte Anzahl von Zeichen begrenzen, mit der Sie maximal bei einer Umwandlung zu rechnen haben. Als Voreinstellung stehen für die Stringvariablen immer die maximale Anzahl von 254 Zeichen zur Verfügung. Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf