24.07.2010 00:05 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung:
|
Hallo, evtl. hilft dir das bei deinem Blockheizkraftwerk weiter? MfG. ring24h |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
24.07.2010 17:27 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Erni, wenn ich deine Aufgabenbeschreibung richtig verstehe, dann benötigt du einen sog. 3-Punkt-Schritt-Regler zur Ansteuerung der Relais des BHKWs. So etwas wird auch bei Heizungsmischeransteuerungen benötigt.Dann sihe nach unter Konzept + Schaltung einer Mischeransteuerung (3-Punkt-Regelung). MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf