13.09.2019 11:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.09.2023 Beiträge: 30883 Bewertung:
|
So sehe die Skalierung für den Analogverstärker aus. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
13.09.2019 13:08 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
6ED1052-2CC08-0BA0 also die LOGO! 24CEO Ja ich könnte ein Beispiel gebrauchen .. Danke |
Zuletzt bearbeitet von: sduie am: 09/13/2019 13:09:32 |
|
13.09.2019 13:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.09.2023 Beiträge: 30883 Bewertung:
|
Im Anhang die gezippte LSC-Datei. Als Analogeingang habe ich AI1 gewählt, da du nicht schreibst, wie der Analogwert in die LOGO! kommt. Ob es der Richtige ist, weiß ohne korrekte Angaben nicht. DateianhangLeitfähigkeit_LOGO!8.FS4.zip (20 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf