12.07.2015 20:39 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 4703 Bewertung:
|
Ich hab mich mal des Problemes mit dem Dopelfehler angenommen. Es funzt aber bisher nur bei F1 u. F2. Warum es bei F3 u. F4 nicht funzt ist mir noch unklar. Die Idee ist bei F1 den Wert 1000, bei F2 den wert 200,...30, 4 zu übergeben und zu addieren. So kommt am Ende 1234 als Anzeige, wenn zur tx alle Fehler gleichzeitig auftreten. Ansonsten eben z.B. 204 o. 1030 usw. Vielleicht funzt es ja in der realen Logo!?DateianhangFehlerspeicher3.zip (149 Downloads) |
12.07.2015 21:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 33647 Bewertung:
|
Nö. |
12.07.2015 21:53 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 4703 Bewertung:
|
Schade! Ne Idee woran es hängt? |
Folgen Sie uns auf